请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62745 大家好、
我使用的是 TPS62745 稳压 器、输入~ 8.7V、输出电压设置为3.3V。 输出在没有负载的情况下开始时进行调节、然而 当10mA 负载连接到输出电压降至0.V 时、较低负载时的调节似乎会失败、我能不能有一些帮助来了解这种情况的发生原因吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chehthan、
谢谢、
Nancy