This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:功率耗散

Guru**** 2795565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105446/bq2947-power-dissipation

器件型号:BQ2947

大家好、

客户希望检查 IC 的功率耗散。

例如在条件下  

(v4–V3)=(V3–V2)=(V2–V1)=(V1–VSS)= 4.0V / IDD = 2uA (TA = 25°C 时)

IC 功率耗散是多少? 我们如何计算?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    数据表的表7.4显示了器件的热性能信息。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的回复、

    我们如何知道 IC 的功率值是否有任何参考?

    表7.4也提到了基于功率的温升?  

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这应该是 VDD x IDD、因此 IC 的功率非常小。

    此致、

    Matt