This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:输出电压设计

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ7718, BQ76952EVM, BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105746/bq7718-vout-design

器件型号:BQ7718
主题中讨论的其他器件: BQ76952EVMBQ77216

大家好、

根据数据表、VDD 和 VOUT 之间的关系如下所示。

那么、如果 每个 BQ7718的串联电池数量不同、如何在 BQ76952EVM 中设计以下电阻器? 是否有任何设计指南?  

  

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    在大多数情况下、如果有3节电池连接到 BQ7718器件、VOUT 应大约为7V。 VOUT 上的电阻器与 R66形成一个电阻分压器、用于驱动 Q12的栅极、因此只要电压足够高、足以开启 Q12、就可以了。 EVM 很复杂、因为我们不确定用户将连接到电路板的电池数量。 对于您的应用、您应该有一个更好的想法、因此这应该更容易计算。

    较新的 BQ77216也可以考虑使用、因为它可以通过一个器件处理多达16节电池。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的解释。

    我还想知道图片中 R38、R58的电阻选择、在本例中为什么选择20k?

    此致、

    查尔斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这些用于设置 PNP 的基极电流。 我没有计算详细信息、但我认为这不需要根据电池节数进行更改。

    Matt