This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:当 VDD 启动时、即使输入了 LI = L、也会输出 LO = H。

Guru**** 2384070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105525/ucc27211-lo-h-is-output-even-though-li-l-is-input-when-vdd-starts-up

器件型号:UCC27211

您好!

当 VDD 启动时、即使输入是 LI = L、LO = H 也会输出。 这种现象仅在 VDD 启动时发生。

假设 VDD 的上升速度有影响。

基于上述内容、当我们增加 VDD 和 GND 之间的电容器容量并对其进行验证时、我们确认这种故障不太可能发生。

- VDD - GND 之间的容量= 1.41uF

HB - HS 之间的容量= 0.1uF

[问题]

1.我希望您能对 LO = H 为输出这一现象提出意见、即使在 VDD 启动时 LI = L 为输入也是如此。

2、〇dv 对 VDD 的上升速度(Δ t/dt 或更低等)有调整、请告知我。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:  

    感谢您的提问。  我们的办公室今天因美国假日关闭。 我明天会回来。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie

    感谢你的答复。
    请尽快答复。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    我们明天会回来。

    ----

    感谢您的理解!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:  

    感谢您的耐心等待。 我没有观察到与您描述的行为类似的行为。 您现在拥有的 VDD 电容与自举电容之比似乎是正确的(作为一般准则、我们建议 VDD 电容的值至少是自举电容值的10倍)。 当自举电容器充电并导致 UVLO 时、低 VDD 电容值可能会导致 VDD 纹波。 如果您想分享您的原理图、我很乐意查看您的原理图、以确保遵循所有最佳实践。

    在将电容器调整为建议的比率后、您是否观察到任何问题?

    关于 VDD 的 dV/dt、我们不指定该参数。 观察到行为时以及器件按预期运行时、您观察到的 VDD 压摆率是多少?

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Leslie

    感谢你的答复。 我们将在知道要检查的内容后立即与您联系。

    我们还要感谢您请求查看原理图

    是否可以因公司机密信息而交换私人信息?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:  

    不用客气。 我通过此平台向您发送了友谊请求、一旦您接受、您就可以向我发送私人消息。 我将继续并关闭此主题、因为我们将通过消息进行通信。  

    此致、

    Leslie