This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTD08D210W:-

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: PTD08D210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105825/ptd08d210w--

器件型号:PTD08D210W

您好!

我将 PTD08D210W 与 UCD9248PFC 搭配使用。 我无法理解 PWMA、SRE 和 FF 的引脚说明。 您能给我一个详细的描述和 引脚的功能吗?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeevan、

    PWMA 和 PWMB 是 PTD 侧的输入引脚、连接到 UCD 侧的 PWM 输出引脚。
    这些引脚是脉宽调制的占空比信号。

    在 PTD 侧、SRE-A 和 SRE-B 也是输入、当控制器(UCD)将该引脚保持为高电平时、同步整流器 FET 处于激活状态。
    否则(当这些引脚保持低电平时)、低侧 FET 不工作。

    FF-A 和 FF-B 引脚在 PTD 侧输出、在 UCD 侧输入、如果超过过流限制、这些引脚将变为高电平、并将过流故障通知控制器/UCD。

    希望这有道理。

    此致、

    Yitzhak Bolurian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    感谢您花时间回复、

    您能告诉我什么时候应该激活 SRE、它会做什么更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeevan、

    SRE 应在大部分时间(正常运行期间)处于活动状态、以便保持高/最佳效率。
    只有在软启动进入预偏置或其他特定情况时、UCD 才能停用 SRE。
    禁用 SRE 可防止从预偏置电压灌入电流。

    希望这能解决您的问题。

    此致、

    Yitzhak