This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24031:连接充满电的18650锂离子电池

Guru**** 2693345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24030, BQ24031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106189/bq24031-connecting-fully-charged-18650-lithium-ion-battery

器件型号:BQ24031
主题中讨论的其他器件:BQ24030

您好!

考虑到 BQ24030和 BQ24032的现有情况和不可用性。 BQ24031是下一个最佳选择。 电池电压调节为4.1V。

1) 1)  如果将充满电的电池(4.2V)连接到 BAT 引脚、是否会出现问题? IC 是否会将电池电压安全地降低至4.1V?

2) 2)在4.1V 电压下、电池将充电至~90%、是否有任何问题? 是否预计电池充电和重新充电的电压为90%?

此致

Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    [~用户名="348133" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1106189/bq24031-connecting-fuly-Charged-18650-lithium-ion-battery"] 如果已将充满电的电池(4.2V)连接至 BAT 引脚,是否会出现问题? IC 是否会将电池电压安全地降低到4.1V?[/quot]

    不会出现任何问题、器件将看到已充电的电池(因为大于4.1V)、并等待电池电压降至再充电阈值。 它不会自动将其降至4.1V。  

    [~报价 userid="348133" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106189/bq24031-connecting - Fully-Charged - 18650-锂离子电池"]4.1V 电池的充电量将高达90%、是否存在任何问题? 预计电池充电和重新充电的电压为90%?[/报价]

    由于您不会为电池充电太多、这实际上会延长电池的寿命。 正确的是、电池的充电电压为4.1V、而不是满容量。  

    此致、

    Anthony Pham