This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:VAUX 引脚上允许的电压不清楚、会导致测量值出现故障

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103978/lm5066i-permissible-voltages-on-vaux-pin-unclear-and-cause-faulty-measurement-values

器件型号:LM5066I

您好!

我指的是这里的这个线程、在这个线程中、我仍在等待有关 LM5066i 奇怪行为的解释: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081109/lm5066i-some-devices-measure-strange-values-after-enabling-the-output

  • 对 VAUX 引脚施加2.97V 电压:值、例如 READ_VAUX (D0h)正常
  • 对 VAUX 引脚施加3.82V 电压:例如、READ_VAUX (D0h)中的值仍然正常
  • VAUX 引脚上施加4.46V 电压:值如 READ_VAUX (D0h)错误、值与 VAUX 引脚上施加3.82V 电压相同

我还想知道为什么会发生这种情况。 数据表仅注意到 VAUX 引脚的绝对最大值为6V、我未超出此值。 此外、寄存器 MFR_SPECIFIC_00:READ_VAUX (D0h)的说明仅显示"在加满量程(0FFFh)时报告的接地电压大于或等于2.97V "。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的联系。 请接受朋友的请求。 我想与您会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们将通过私人聊天进行沟通。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以执行此操作、但我希望保持此线程处于打开状态、未解析状态、并在清除更多详细信息后立即将其关闭。 这将有助于其他人了解同一主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望保持此线程打开 不会解决您的问题。 到目前为止、没有任何客户发现这种异常情况。 我在 EVM 中也没有看到您的问题、我早已确认过这一点。 我建议 我们致电详细了解您的问题。 您告诉我、您在6月22日之前没有时间打电话。 请您建议我如何帮助您解决此问题。