This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61080:FSW 引脚上的内部电阻器是上拉还是下拉电阻器?

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106107/tps61080-is-the-internal-resistor-on-the-fsw-pin-pullup-or-pulldown

器件型号:TPS61080

您好!

TPS61080的数据表提供了一些有关 FSW 引脚是否具有下拉或上拉电阻器的冲突信息。 第5页的表8-5描述了一个内部下拉电阻器、但第12页顶部的文本指出它是一个内部上拉电阻器。  是否有人可以澄清这是什么?


谢谢、

Ali Al-Hakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali

    感谢您的提醒。 请忽略表8-5中的"下拉"字。 800k 电阻器连接到 Vin、浮点该引脚的频率为1.2MHz。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美-感谢快速响应。