This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:TPSM8D6C24MOWR - PMBus 地址配置(如果将使用多个 TPSM8D6C24MOWR)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102366/tpsm8d6c24-tpsm8d6c24mowr---pmbus-address-configuration-if-many-tpsm8d6c24mowr-will-be-used

器件型号:TPSM8D6C24

尊敬的 TI 支持:

我们正在制作一个电气原理图、其中我们将使用标有德州仪器(TI) TPSM8D6C24的5个 POL (DC/DC)模块。

具体而言、我们将具有以下配置:

-通过两个 TPSM8D6C24模块获得的具有4个共享相位的 VDDCPU 电源域(如随附数据表第160页所示);

-通过两个 TPSM8D6C24模块获得的 VDD 电源域、具有4个共享相位(如随附数据表第160页所示);

-通过具有不同相位的单个 TPSM8D6C24模块获得2个不同的电源域 VDDA09_HSSP 和 VDD18_IO (如数据表第147页所示)。

我们不清楚如何配置每个模块的 ADRSEL_A 和 B 引脚(我指的是 PMBus 地址)。

非 CI è chiaro 来了 cinfigurati i 引脚 di ADRSEL_A e B di cifasuno dei moduli。

请记住、在我们的原理图中、我们已经为其他组件保留了以下 PMBus I2C 地址:0x4C、0x4D e 0x6B。

此致、并感谢您的支持。

Giordano Agostinie2e.ti.com/.../Described-Example.pdfe2e.ti.com/.../DATASHEET_5F00_tpsm8d6c24.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您联系我们、很遗憾您在确定如何对 TPSM8D6C24模块的 ADRSEL 引脚进行编程时遇到一些困难。

    首先、每个输出将仅使用1个 PMBus 地址和1个 ADRSEL 引脚。  当多个相位或模块堆叠在一起时、只有一对输出电压检测(VOSNS)和接地输出检测(GOSNS)引脚将连接到输出、通常是第一个模块的 VOSNS_A 和 GOSNS_B。

    这是堆栈内唯一需要 MSEL1、VSEL 或 ADRSEL 编程的相位、所有其他相位将只需要对其 MSEL2引脚进行编程以在堆栈内建立其位置。  在 CPU 四相示例中、即 U_CPU_PHAB 通道 A、因此 U_CPU_PHAB ADRSEL_A (R640)会对该堆栈的 PMBus 地址进行编程。

    您可以根据需要移除 U_CPU_PhAD MSEL1、VSEL 和 ADRSEL 上添加的电阻器、这些电阻器不是必需的。

    同样、R654在 U_VDD_PHAB 的 ADRSEL 引脚上设置 VDD 四相的地址。

    对于 VDD18IO 和 VDDA0V9、两个通道都用于单独的输出电压、因此每个通道都需要自己的 ADRSEL 引脚。  R668用于1.8V、R674用于0.9V。

    现在、所有这些器件都在调用10kΩ、这会将它们全部编程到同一地址、但我不认为这是您想要做的、因为它们看起来都连接到同一个 PMBus (I2C)网络。

    首先、确定您希望每个输出使用的 PMBus 地址、地址0x10到0x2F 可用。  您要使用的地址将选择底部电阻器。

    其次、如果您希望两个单独的输出相互相移、则决定是将它们编程为 SYNC_IN 还是 SYNC_OUT。

    如果您要为这些转换器提供外部同步、请将其设置为 SYNC_IN、否则、我建议使用 SYNC_OUT。

    对于1.8V 和0.9V 转换器、如果您不希望 SYNC_IN 相互同步、或者您将提供外部同步、请对 SYNC_IN 进行编程。  如果您希望它们彼此同步(建议)、请对 SYNC_OUT 和 SYNC_IN 分别进行编程。

    如果要将所有转换器同步到单个时钟、以最大限度地降低总噪声、可以将 CPU 转换器编程为 SYNC_OUT、VDD、VDD1V8IO 和 VDD0V9、所有这些都用于 SYNC_IN。  在这种情况下、我建议将1.8V 和0.9V 电压轨的相位位置分别编程为120度和240度。

    获得所需的地址后、 使用表7-15确定 ADRSEL 电阻器到接地代码、使用表7-14以及同步方向和相位位置来选择分频器代码。  然后使用表7-17和7-18选择特定的电阻器。

    例如:

    地址:

    CPU:0x10

    VDD:0x14

    VDD18IO:0x18

    VDD0V9:0x1C

    同步 和相位(无外部同步、未在工作表中连接同步)

    CPU:SYNC_OUT

    VDD:SYNC_OUT

    VDD18IO:SYNC_OUT、 0度

    VDD0V9:SYNC_IN、180度

    U_CPU_PHAB ADRSEL_A:电阻器到接地代码0 (地址0x10或0x20)、分频器代码12 (地址16-31、SYNC_OUT) R640 = 4.64kΩ Ω、R648 = 1.27kΩ Ω

    U_VDD_PHAB_ADRSEL_A:  电阻器到接地代码4 (地址0x14或0x24)、分压器代码12 (地址16-31、SYNC_OUT) R654 = 10kΩ Ω、R664 = 2.74kΩ Ω

    U_0V9_1V8 ADRSEL_A: 电阻器到接地代码8 (地址0x18或0x48)、分压器代码12 (地址16-31、SYNC_OUT、0度) R668 = 20.5kΩ Ω、R670 = 5.90kΩ Ω

    U_0V9_1V8 ADRSEL_B: 电阻器到接地代码12 (地址0x1C 或0x2C)、分压器代码6 (地址16-31、SYNC_IN、180度) R674 = 46.4kΩ Ω、R678 = 46.4kΩ Ω

     

    如果要连接所有同步线路、则需要更新 U_VDD_PHAB_ADRSEL_A 的分频器代码、以选择地址范围为16-31 (代码0、2、4、6、8、 或10的工作原理相同)、您还需要更新 U_0V9_1V8 ADRSEL_A 以选择120度相位(代码4、R670 = 33.2kΩ Ω)的 SYNC_IN、并更新 ADRSEL_B 以选择240度相位(代码8、R678 = 31.6kΩ Ω)的 SYNC_ON  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="13277" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102366/tpsm8d6c24-tpsm8d6c24mowr--PMBus-address-configuring-if-tpsmase-tpsm8d6c24mowr--tramp8d466]/仅当多个相位使用时,或多个相位数个相位数个模块堆叠后,才会被使用/466[#46684668]

    您好、Peter、感谢您提供的非常有用的支持。

    我定义了以下终期条件:

    CPU:0x10

    VDD:0x14

    VDD18IO:0x18

    VDD0V9:0x1C

    同步 和相位(无外部同步、未在工作表中连接同步)

    CPU:SYNC_OUT

    VDD:SYNC_OUT

    VDD18IO:SYNC_OUT、 0度

    VDD0V9:SYNC_IN、180度

    U_CPU_PHAB ADRSEL_A:电阻器到接地代码0 (地址0x10或0x20)、分频器代码12 (地址16-31、SYNC_OUT) R640 = 4.64kΩ Ω、R648 = 1.27kΩ Ω

    U_VDD_PHAB_ADRSEL_A:  电阻器到接地代码4 (地址0x14或0x24)、分压器代码12 (地址16-31、SYNC_OUT) R654 = 10kΩ Ω、R664 = 2.74kΩ Ω

    U_0V9_1V8 ADRSEL_A: 电阻器到接地代码8 (地址0x18或0x48)、分压器代码12 (地址16-31、SYNC_OUT、0度) R668 = 20.5kΩ Ω、R670 = 5.90kΩ Ω

    U_0V9_1V8 ADRSEL_B: 电阻器到接地代码12 (地址0x1C 或0x2C)、分压器代码6 (地址16-31、SYNC_IN、180度) R674 = 46.4kΩ Ω、R678 = 46.4kΩ Ω

     您能否确认该示意图现在是否正常并符合您的建议?

     非常感谢、

    Giordano Agostini.e2e.ti.com/.../TPSM8D6C24-POWER-MANAGEMENT-_2D00_-1out_2D00_4ph_2B00_1out_2D00_4ph_2B00_2outs_2D00_2ph.pdf