This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54316:启用/SS 功能问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62810M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105857/tps54316-enable-ss-function-question

器件型号:TPS54316
主题中讨论的其他器件:TPS62810M

我正在使用 TPS54316MPWPREP 设计3.3V 稳压器解决方案。  我们的 FPGA 将控制稳压器上的使能信号、以便仅在环境温度读数高于-40°C 时才启用该信号。  该解决方案是否像在使能线路上使用下拉电阻器并在满足使能条件时将逻辑高电平驱动一样简单?  这种情况如何影响软启动的外部电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的提问。

    请参阅以下方框图。

      只要器件被禁用、您就应该将 SS/ENA 驱动至 GND。

    这样、5uA 电流将短接至 GND、引脚将 不会达到1.2V 阈值。

    当您想要启用此器件时、您应该使 SS/ENA 引脚悬空(高阻抗)、从而允许内部基准电流为 SS 电容器充电。

     有关更多详细信息、请参阅数据表的第7.3.2节。

    一般而言、这是一款非常旧的器件、我不建议将其用于新的应用。

    如果您同意您的要求、我可以建议 使用替代器件。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stefano 的答复。  我之所以选择该器件、是因为它有库存(目前很少见)、并且满足我们的主要要求:

    -工作温度范围:-55C 至>100C

    -能够提供至少3A 的电流(3.3V 输出时)

    -接受5V 输入电源(我们的系统输入电压为5V +/- 10%)

    -具有使能引脚、能够控制器件的运行

    -尺寸更小/支持组件最少

    -目前在供应商处提供

    谢谢、

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    明白了、谢谢。

    通常、我们的器件的额定温度高达-40C。

    如果您需要上升至-55C、则应将扩展温度器件称为 TPS62810M。

    请向您的供应商咨询供货情况。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道此部件是否即将停产?  我的手有点被迫使用此器件、因为库存中没有任何其他符合要求的器件。

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    组件被标记为"活动"、因此 此时不应有任何计划进入 EOL 状态。

    谢谢、

    Stefano