This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164-Q1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105259/lm5164-lm5164-q1

器件型号:LM5164

您好、先生、

我们将 LM5164转换器用于从55到12V 的降压操作、负载电流为0.65A。

我们根据 LM5164计算器选择了滤波器值和开关频率。

问题是,当我们使用公式(负载电流(IO)>0.5*电感器纹波电流)验证 CCM 或 DCM 的边界条件时,它会根据理论公式失败。

CCM  2*L/(R*TS)>1-D 的公式

对于 DCM 2*L/(R*TS)< 1-D

L 是电感器、R =负载电阻、D =占空比。

TS = 1/fs (fs 是开关频率)。

L = 68uH、R = 18.461、FS = 300kHz。

2*L/(R*TS)= 2.21。但是占空比 D 范围是0到1。

我们需要知道上述公式是否适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CCM  2*L/(R*TS)>1-D; 对于 DCM 2*L/(R*TS)<1-D  

    当 D 已知时、这两个公式用于计算临界电感值。 当电感已知时、它们无法确定 D。

    当  R = 18.461、FS = 300kHz、Vin = 55V、Vout = 12V 时、如果 L>24uH、 它将是 CCM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回答。   

    当  R = 18.461、FS = 300kHz、Vin = 55V、Vout = 12V 时、如果 L>24uH、 它将是 CCM。

    但是、根据您所说的公式、我无法理解上述转换器在 CCM 下运行。

     如果已知电感器值、如何区分 CCM 或 DCM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当输入/输出电压已知时、您已经知道占空比 D、因此您可以计算临界电感值。  您可以将已知电感值与临界电感值进行比较、以确定电路应在 CCM 模式还是 DCM 模式下运行。  

    例如、 当 R = 18.461、FS = 300kHz、Vin = 55V、Vout = 12V 时、 临界电感值为24uH。 当 L=68uH>24uH 时、 转换器在 CCM 模式下工作。 当 L<24uH 时 、转换器在 DCM 模式下工作。

    我希望我的回答将对您有所帮助。