This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:开关模式电流调节器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106017/tps61022-switch-mode-current-regulator

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件:INA199

我需要一个输入电压为1.7V 至2.7V 的2A 电流源(~3.3V)。 TPS61022可满足这些规格、但可调节电压。 我需要使用它来调节输出电流。 TPS61022的反馈基准为~0.6V、因此在这两个引脚上直接使用电流感应电阻会产生过多的功率损耗(2 x 0.6W)。 那么、如果我使用高侧电流传感器、例如 INA199及其到 TPS61022反馈(FB)引脚的输出、它是否用作电流调节器?  反馈稳定性是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好主意。

    其实,这是我想做的,但我不知道它是否会按预期工作,特别是环路稳定性。  

    另一个要点是 TPS61022的最小输入电压应高于1.7V。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、输入电压范围为:0.5V 至5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错、但在启动期间它应该高于1.8V

    此致

    TAO