This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:仿真多相降压灯泡

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100922/tps536c7-simulating-multphase-bulck-step-down

器件型号:TPS536C7

您好!

我们将使用 TPS536C7进行新设计、以提供可编程 PSU 500A 和 Vbump 功能。

我在 TI 的 PSSpice 中找不到 TPS536C7模型。

任何人都有使用12相控制器进行仿真的经验、

更接近 TPS537C7的模型是什么。

非常感谢您提供的任何经验

Mathieu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    我们不会在网上提供仿真模型。 您能告诉我们系统要求以及您计划进行何种仿真吗? 我可以检查我们是否可以在 SIMPLIS 中执行此操作并向您分享结果?

    谢谢、此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aishwarya、

    感谢您的反馈。

    我们正在设计一个将在 Burnin 系统中使用的 PSU 板。  

    该板具有10个不同的 PSU、每个 PSU 都有150安培、可以组合在一起。

    使用多相 PIMIC 是为我们提供所需灵活性的唯一方法、TPS536C7看起来 是一个不错的选择

    我需要执行仿真来验证:

    1) 1)使用12相时、750A 负载下 PSU 的响应具有严苛的 di/dt。该模型必须考虑以下因素:控制器、FET、电感器、连接器和去耦合

    2) 2)使用6相、相同类型的仿真、 电流为375A

    3) 3)使用4相、相同类型的仿真、电流为150A

    4) 4)从 VCOMMAND 切换到 VMARGGIN

    我们将使用这些仿真来调整 PSU 板和应用板上的去耦,验证电感器、浪涌电流...

    如果此特定器件的模型不可用、我将使用仿真技术(可能是四相)并推断结果。

     

    我们现在正在进行评估板的实验、但需要使用不同的 MOSFET 和电感器进行仿真。

    感谢您提供的任何帮助、以便我们可以模拟接近最终解决方案的内容。

    此致、

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    我已将我的电子邮件 ID 弄乱了。 对于此请求、请予以回复。

    谢谢、此致、

    Aishwarya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    我收到了消息。 由于我们仍在进行这方面的工作,我尚未结案。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    如果您想保持打开状态、这是可以的。 我从您那里得到了所需的详细信息、我将对其进行加密并发送。

    谢谢、此致、

    Aishwraya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    我已通过电子邮件向您发送了模型、因此我现在正在关闭该主题。 如有任何其他疑问、您可以通过 e2e 或电子邮件再次联系我们。