This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:电源管理论坛

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106035/tps1663-power-management-forum

器件型号:TPS1663

您好、Rakesh、

我们打算在我们的其中一款产品中使用 TPS16632和/或 TPS259807、以便根据61010-1第9.4条控制能量限制电路(24V 6A)。

请告知上述组件的 UL 接受条件(对于 UL 文件 E339631)。

再次感谢您的支持。

此致、
Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adrian、

    感谢您的支持!

    其中任何一个都可用于24V、6A 配置。 我  将以私人方式向您发送有关 TPS1663的 E339631的详细信息。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rakesh。