This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:过流保护的检测电流范围。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106011/tps2561a-detection-current-range-of-overcurrent-protection

器件型号:TPS2561A

请告诉我安装在下方的过流检测设置电阻值时的过流检测范围。  

・Ω 电阻值= 33kΩ Ω

・电阻容差=±0.5%

・电阻温度系数=±50ppm

・℃~℃范围=-10 60 ̊ C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryousuke Natsu、

    首先、您可以在我们的数据表中找到计算公式、

     ℃、您的 Rilim=33k Ω、toleration=+-0.5%、并且考虑到温度系数=+-50ppm、您的 Rilim 值为32.77725k Ω、33k Ω 典型值、33.22275k Ω 最大值(max=33k Ω*(1+ 0.5%)+0.00165kohm/℃35 μ Ω=22275kohm*、0.001kohm*、0.005koM Ω℃℃Ω。

    最后、您的电流限值为1529.26mA、典型值为1672.12mA、最大值为1870.87mA (最小值= 50576/(33.2275^0.987)-64=1529.26mA、最大值= 49497 /(32.77725^0.933)-37=1870.87mA、典型值= 53098/(33^0.989)=16712mA。

    此致、

    Kuno