您好!
我正在尝试使用 Arduino Mega 对评估板进行测试、以探测用于调光 LED 的 PWM 信号(仅连接到一个输出通道)、但一旦我将 PWM 输入连接到评估板、我就会在 J4上获得故障电压(5.8V)。 您是否知道为什么会发生这种情况?
提前感谢!
全日空
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mason、
我进行了校正、并将阳极连接到23.6V 的 J3输出、现在我在 LED 灯串上获得输出。 我认为、我只需修改 PWM 信号的频率即可获得更好的调光效果。
e2e.ti.com/.../dimming-test1.mp4