主题中讨论的其他部件:BQ78350、 BQSTUDIO、 BQ76930
您好:
不幸的是、我还有另一个奇怪的问题。 当我使用 SMBus 连接到 batterymanagementstudio 软件时、一切都正常。 但是、当我使用 SCM 读取 bq78350时、会出现一些奇怪的数据、如图所示:当我尝试读取 cellvoltage3 (0x3D)时、逻辑分析仪读取的值与 SCM 获得的值一致、这是一个惊人的32610mv。 显然、无法达到该值。 我希望能够得到支持

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
不幸的是、我还有另一个奇怪的问题。 当我使用 SMBus 连接到 batterymanagementstudio 软件时、一切都正常。 但是、当我使用 SCM 读取 bq78350时、会出现一些奇怪的数据、如图所示:当我尝试读取 cellvoltage3 (0x3D)时、逻辑分析仪读取的值与 SCM 获得的值一致、这是一个惊人的32610mv。 显然、无法达到该值。 我希望能够得到支持

BQStudio 寄存器屏幕


原理图:
e2e.ti.com/.../2677.Schematic-Prints.pdf
GG.csv:
REGOUT:2.591~2.614V
它看起来正常,谢谢