This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:有关使用 FB 电阻分压器设置 TPS546C20A 输出电压的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105379/tps546c20a-question-about-tps546c20a-output-voltage-setting-by-using-fb-resistor-dividers

器件型号:TPS546C20A

大家好、

正如我们在下面的帖子中讨论的、我们可以使用外部 FB 电阻分压器来设置 TPS546C20A 启动输出电压。 我们想知道、在下面的原理图中、我们是否对 R1和 Rbias 电阻器设置有任何限制? 最近、我们在客户方面发现了一个问题、总结如下:

1.客户希望具有0.8V 启动输出电压,但设置 R1=2K,RBIAS=14K 时,输出电压为1.2V 异常,而不是预期的0.7V*(1+R1/RBIAS)=0.8V。

2.如果我们更改了 R1=10K、RBIAS=70K、则输出电压为正常0.8V。

那么、我们想知道低于 R1和 RBIAS 选择是否有任何限制?

e2e.ti.com/.../tps546c20a-question-for-tps546c20-vsel-default-boot-up-voltage-setting

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    由于美国假期、请在周三前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    R1和 RBIAS 将影响控制环路、因此当 R1=2K 和 RBIAS=14K 时、环路可能不稳定。 请使用设计工具获取适当的补偿值并查看原理图。

    https://www.ti.com/lit/zip/slurb05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    明白了、非常感谢您的回复。