This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521855:未使用引脚的 WAIT_PWR_EN/终端

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104718/tps6521855-wait_pwr_en-termination-of-unused-pins

器件型号:TPS6521855

大家好、

我的客户将使用 TPS6521855、他询问一些问题。

  1. 数据表42页显示了当 PGOOD 由于输出故障变为低电平时、器件在恢复状态后进入 WAIT_PWR_EN 状态。
    如果 PWR_EN 始终保持高电平、器件将进入活动状态、并且每个电源将再次启动。 这种理解是否正确?
    或者、它是否会保持 WAIT_PWR_EN 状态、因为它在 PWR_EN 的上升沿被监控?
  2. 它们应该如何终止以下未使用的引脚?
    PB、 nWAKEUP、 nINT、 GPO2、 GPIO3、  IN_LSx、 LSx、 PFI、 nPFO

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    1) 1) 您的理解是正确的。 当器件达到 WAIT_PWR_EN 时、假设故障已修复、电源轨应再次激活。 只要此时将 PGOOD 置为高电平、高 PWR_EN 将允许您返回活动状态。

    2) 2) 对于引脚端接:

    • PB 仍应通过100k 上拉电阻器连接到 IN_BIAS、以便在运行期间不会从该引脚看到复位信号
    • nWAKEUP 不参与任何状态转换、因此我相信如果不连接到 SoC、它可以保持悬空
    • nINT 也不参与任何状态转换。 我想您可以将该引脚保持悬空。 中断可被屏蔽以实现额外的安全性。
    • GPIO2 和 GPIO3可保持悬空
    • IN_LSx 和 LSx 引脚可保持悬空、因为它们不包含在电压监控中
    • PFI 和 nPFO 引脚可保持悬空。 确保 控制寄存  器中的 OFFnPFO 位设置为"0"、以便电源故障比较器不控制断电序列(更多信息、请参阅数据表的第7.3.1.9节)。

    如果您对这些引脚或电源序列有任何疑问、请在 E2E 上联系我们。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回答。

    只需进行双检查、就像问题1一样、如果 PWR_EN 和 PGOOD 为高电平(故障已修复)、器件会自动退出 WAIT_PWR_EN 并变为活动状态(不需要切换 PWR_EN 即可退出 WAIT_PWR_EN)。 是这样吗?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shota

    产品专家明天会回来、今天是美国阵亡将士纪念日。  

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    没错。 如果 PWR_EN 为高电平、器件将自动从 WAIT_PWR_EN 移至活动状态。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    感谢您的澄清!

    此致、

    Shota Mago