This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:LMR23630 - PWM 波形不一致

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105209/lmr23630-lmr23630---inconsistent-pwm-wave-form

器件型号:LMR23630

您好-

在使用 LMR23630AFDDAR 的设计中寻求一些帮助。 我使用了 WebBench 的参考设计。 Cin 10uF、Cvcc 2.2uF、Cboot 100nF、L1 6.8uH、Rfbt 51k、 Rfbb 22.1K、Cout 100uF。

输入在12 - 28Vdc 之间变化、输出设置为3.3V。 我已经在50mA 至2A 的电流范围内进行了测试。 我将在149kHz 下获得非常大的纹波电压。 约为0.5Vpk-pk。 我发现开关上的 PWM 在占空比上不一致。 一个脉冲表示占空比为50%、然后下一个脉冲为1%、然后重复此过程。 我始终得到我认为是"正常"占空比的值、后跟一个非常低的占空比脉冲。 占空比随着输入电压和负载的变化而变化、但我始终会得到每隔一个占空比脉冲非常短的情况。 输出电压保持在3.3V 稳压点附近。

我应该寻找什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否提供您使用的 Webench 设计?

    此外、请提供 PCB 布局的图像。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请尝试以下操作:

    1、移除高侧反馈电阻器上的 C80并联

    2.使用 低 ESR (<50m Ω)电容器(如10V 陶瓷电容器或聚合物电容器)来代替 C89、   

    3. C107应与0.1uF 和2.2u~4.7uF 50V 陶瓷电容结合使用。

    如果没有改进、则直接将 VCC 电容 C81焊接到 VCC 引脚上、直接将另一端子焊接到 VCC 引脚附近的接地迹线。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy。

    删除了 C80

    我用100uF 10V 陶瓷电容器替换了 C89 (我碰巧有一个陶瓷电容器)

    添加了与 C107并联的0.1uF 和4.7uF

    已解决问题。 我猜是电解电容器、因为输出滤波电容器是问题所在、但我没有移除器件来测试这一点。