This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:UCC27211和 UCC27211A 之间的差异

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A, UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105521/ucc27211-differences-between-ucc27211-and-ucc27211a

器件型号:UCC27211

您好!

我将从"相关问题"中发帖。

发布了有关 UCC27211和 UCC27211A 之间差异的常见问题解答。

------
与 UCC27211相比、UCC27211A 在 VDD 上的抗噪性能也有所提高。
------

是否有关于提高 UCC27211A 抗噪性能的任何具体信息? 如果您有比常见问题解答更多的信息、请分享。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    感谢您的提问。  我们的办公室今天因美国假日关闭。 我明天会回来。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie

    感谢你的答复。
    请尽快答复。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:  

    感谢您的耐心等待。  遗憾的是、我无法 提供 有关 这方面的更多详细信息、因为这是知识产权。 就规格限制而言、UCC27211A 的传播延迟/电源电流与 UCC27211相比变化很小、因此在绝大多数应用中不会出现性能差异。

    UCC27211:

    参数

    最小

    典型值

    最大

    和功能

    传播延迟、下降

    10.

    17.

    30

    ns

    传播延迟、上升

    10.

    18

    40

    延迟匹配

     

    2.

    14.

    VDD 工作电流
    f = 500kHz、CLOAD = 0

     

    2.5.

    5.2.

    mA

    启动电压工作电流
    f = 500kHz、CLOAD = 0

     

    2.5.

    5.0

    UCC27211A:

    参数

    最小

    典型值

    最大

    和功能

    传播延迟、下降

    10.

    16.

    30

    ns

    传播延迟、上升

    10.

    20.

    42.

    延迟匹配

     

    4.

    17.

    VDD 工作电流
    f = 500kHz、CLOAD = 0

    2.1

    2.5.

    6.5.

    mA

    启动电压工作电流
    f = 500kHz、CLOAD = 0

    1.5

    2.5.

    5.1.

    此致、

    Leslie