This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:负 NTC 周围 R1/R2的计算结果

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105615/bq25600d-minus-calculation-result-of-r1-r2-around-ntc

器件型号:BQ25600D

尊敬的负责人。

关于 BQ25600D、我们将考虑 NTC 周围的 R1/R2、请参阅第8.3.7.5节。

通过计算、我们得到 R2的负值。
请告诉我以上结果是什么意思。
结果是否表明我们的假设无法实现?
我们的假设详细信息如下所示。
  NTC:NCP03X103D05RL (10kΩ Ω/3434 @25/85℃)
  ℃:3 μ s
  T5:℃μ H
谢谢、致以诚挚的问候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    负值意味着温度范围和/或热敏电阻 Beta 与充电器的 VTx 百分比不兼容。  您有以下选项:

    1.尝试找到另一个热敏电阻、其 Beta 版本不同。

    2. 使用监测计、ADC IC 和主机处理器而不是充电器来监测电池温度并控制充电关闭。  

    2、 ℃t1=2℃和 t5=46 μ F、因为这似乎是热敏电阻的最大值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff  

    请您回复。

    我们将考虑引用您的想法。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Takashi 苏打水