This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542941:通过间距要求进一步指导1英寸/25mm GND

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101472/tps542941-further-guidance-on-the-1-inch-25mm-gnd-via-spacing-requirement

器件型号:TPS542941

对于图27的"保持输出过孔距离输入过孔大于25mm "要求、是否可以提供更多指导?这些要求与"布局注意事项"有何关系?

不用说、我们正努力实现如此长(和宽!)的 迹线、并且难以理解此处的目标。

 此主题有一些线索:

e2e.ti.com/.../tps542941-pgnd-hook-up-and-output-ground-via-spacing

"由于您的电感器非常小、因此可以将距离设为25mm 以下。 请尽可能远离它们。 这是因为输入环路上存在高 di/dt、开关噪声可能会耦合到输出上。"

是否有其他材料可提供替代方法?  当输出电流较低时、情况是否更容易? 如果电路板电源输入悬空(即未连接到某些系统接地)、可能有助于将 PSU 区域中的接地层与电路板其余部分的接地平面分开(将它们连接到输出电容器的 GND?)。

或者、就像之前的支持案例一样、您能否简单地向我提供一个电子邮件地址、让他人可以对我们创建的布局作出判断?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Amod 明天将回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    阿莫德上周已不在办公室,他将在本周回来。 我检查了数据表、认为图27中有一个拼写错误。 25mm 应为25mil。 25mm 太长、毫无意义。 因为输入电容器环路中存在高 di/dt。 因此、如果开关噪声太近、可能会耦合到输出电容器中。 请尽可能保持这些状态。 40mil 应该足够好。您可以在布局文件准备就绪时将其发送到 Amod (a-vaze@ti.com)。 他将为您进行审核。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nancy (对延迟回复表示歉意)、

    我 有机会和以色列开关电源方面的顶尖专家(现在已经退休)讨论这个问题...他实际上说,在电容器的接地连接之间保持25毫米(1英寸)是很好的理由
    '如果输出电容器的 GND 离输入电容器的 GND 太近、那么 GND 上将出现高频噪声、该噪声将耦合到输出电容器的另一个引脚、 它是"电路中最敏感的点"、因为它是反馈环路的测量点"。

    我将尽我所能在我们的设计中实现这一目标、并在布局稍好一点时与 Amod 保持联系。

    谢谢、Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Amod 明天会回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请在此处或通过电子邮件发送 至 a-vaze@ti.com 以进行 查看和进一步讨论。

    谢谢、

    模块