This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701-Q1:VDO (最大值)@ 300mA

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74701-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105982/tps74701-q1-vdo-max-300ma

器件型号:TPS74701-Q1

大家好、

您能否检查 TPS74701-Q1的 Vdo (max)@300mA 过热情况是多少? 这仅在数据表中的500mA 下定义。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    对于该器件、压降具有非常高的线性度、因此会按比例调整为最大输出电流的比率。 在这种情况下、300mA 时的最大压降为72mV。 您还可以看到它基于典型特征曲线的线性度。

    此致、
    标记