This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:LM61495-Q1

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105843/lm61495-q1-lm61495-q1

器件型号:LM61495-Q1

您好 TI 团队

 LM61495-Q1数据表中的图9-51 (第47页)和图9-57 (第48页)之间有何区别?

我看到电感器的器件型号存在差异。  

我应该何时使用图9-51或9-57?

我需要实现9-36伏的 EMI 和输入滤波器。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图9-51显示了400kHz 的 EMI 滤波器、图9-57显示了2.2MHz 的 EMI 滤波器。

    此致、

    Jimmy