大家好、
我正在寻找具有以下要求的降压稳压器/模块。
输出电压为0.82V。
0.8159V/0.82V/0.8241V@63A (希望通过 PMBus (I2C)和硬件(FB/VSEL 引脚)进行控制)
输出电压容差为0.5%。
输出电压纹波:30mV
4.瞬态电流负载- 30-50%
有人能否提出建议并加以澄清? 你在这方面的快速反应将是非常值得注意的。
此致
Kapil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在寻找具有以下要求的降压稳压器/模块。
输出电压为0.82V。
0.8159V/0.82V/0.8241V@63A (希望通过 PMBus (I2C)和硬件(FB/VSEL 引脚)进行控制)
输出电压容差为0.5%。
输出电压纹波:30mV
4.瞬态电流负载- 30-50%
有人能否提出建议并加以澄清? 你在这方面的快速反应将是非常值得注意的。
此致
Kapil