This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:SPICE 仿真不工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104116/tps2121-spice-simulation-not-working

器件型号:TPS2121

你(们)好

我从您的网站上使用的调制显示了一些奇怪的行为。
TPS2121的模型在 输出上生成"无"电流。 输入引脚中没有显示任何匹配的输入电流。
它的运行方式 也有点奇怪、对我所做的电路变化没有真正的反应。  

我尝试了 LTSPICE 和 SIMETRIX。 这两种情况都表现出相同的奇怪行为。

有人可以帮帮我吗?

此致、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonas、

    我将测试此设置、并最迟在 EOD 5/25之前返回给您。 您是否已查看此器件的 EVM? 我始终建议您确认 EVM 上的预期设置行为。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kalin
    Thx 表示快速回复。
    如果您需要、我可以发送我使用的电路和器件模型。   

    此致、
    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonas、

    您是否已在 PSPICE 上对此进行了测试? 我们在 PSPICE 上测试/验证我们的所有模型、不保证在诸如 Simetrix 或 LTSpice 的建模软件上有任何行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我现在使用 PSPICE for TI 进行了测试、但行为也很奇怪。  
    当输入没有电流时、IC 在输出端提供电流毫无意义。
    我可以向您发送设计电路进行验证吗?

    此致、
    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您是否有可能提供我可以将我的电路与之进行比较的参考仿真?

    此致、
    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonas、

    我们正在通过 PSPICE for TI 使用该模型、并且不主动支持 LTSPICE 或 SIMETRIX;但是、它们的工作原理应该是相同的。 在没有输入传递的情况下、会产生多少输出电流? 根据我测试的结果、由于行为的建模方式、可能存在少量的可能性。 您能否发送电路和波形的屏幕截图以供参考?  

    此致、

    Kalin Burnside