This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:12V 输入电压至0.85V 输出电压/35A

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105875/lm5145-12v-vin-to-0-85vout-35a

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: LM5143-Q1

你(们)好

您能否帮助检查 LM5145是否是12V 至0.85V/35A 应用的理想选择?

WEBENCH 显示其最大负载电流仅为20A、产品文件夹显示其最大负载电流为30A、两者均小于35A 要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您可以考虑在双相(交错)模式下使用 LM5143-Q1。

    我们不建议每相大于~20或25A、I^2*R 功率损耗会在高电流下增加功率耗散和热性能。

    我不推荐使用 LM5145、因为它只是一个单相控制器、这是可能的、但效率和温度可能会更低。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多