This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3985:未获得正确的输出电压

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105355/lp3985-not-getting-correct-output-voltage

器件型号:LP3985

你好

我正在使用此芯片。 我有几个问题。 当我使用3.3V 输入生成3.0V 输出时、我获得2.6V 输出。

当我使用5.0V 作为输入时、我得到3.3~3.4 V 作为输出。 我只是想知道为什么在这种情况下我无法获得所需的3.0伏输出。

请提供建议吗?

谢谢你

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    您提供的示波器屏幕截图中显示了什么内容?  

    我在原理图中看到的唯一一点是、最低输入电容器要求为1uF。  

    您将哪种电容器用于 C_BYPASS?

    您能否提供一个示波器截图来同时显示输入和输出?

    谢谢、

    Nick