This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:高占空比应用问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104982/lm5116-high-duty-cycle-application-issue

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5145

你(们)好。

首先、感谢您花时间检查我的查询。

在高电压输出应用:58V 输入电压和52V/8A 输出电流时、我在估算 LM5116时遇到了困难。

当我在 WEBENCH 上仿真该设计时、它无法创建建议的解决方案。

我担心它受到最大占空比的限制?(导致 LM5116的最短关断时间)。

但是、当我尝试将频率降低到大约200kHz 的水平时、它适用于 TI 的 PSPICE。

那么、我的问题是、该芯片的实际状态是什么、它是否可以通过降低频率在高占空比下工作?

还是数据表中没有列出任何限制、导致不支持高占空比应用?

如果对此有任何意见、非常感谢。

Dong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dexin  

    在  我检查 WEBENCH 时、请使用 Excel 计算器 www.ti.com/.../snvu051。  

    可以使用 LM5116创建58V 输入电压和52V/8A 输出转换器。 但是、通常而言、由于其功率耗散高且组件温度高、设计一个能够处理高达416W 功率的单相降压转换器并不容易。 您可能需要一个大散热器或主动冷却、以使您的设计在高温环境下工作。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的解释、实际上我以前使用 LM5145为4G/5G 无线电产品中的功率放大器供电。 对于单相、我们的功率不低于400W (52V、8A)、因此我想类似的控制器解决方案 LM5116可以处理相同的功率级别。 当然、正如您提醒过的、应充分考虑功率级的冷却。

    再次感谢!

    Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如有任何疑问、请随时与我们联系。
    - Eric Lee (应用工程)