This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:TPS25750、BQ25730RSN、bq2084、bq29312A USBC 电池组充电器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105584/bq25730-tps25750-bq25730rsn-bq2084-bq29312a-usbc-battery-pack-charger

器件型号:BQ25730

您好!

IAM 设计 USB-C 电池组充电器、用于为6000mah 的两节锂离子聚合物电池充电。 电池数量可能在2到3之间变化(硬件或软件配置可能会相应地发生变化)。

我设计的解决方案如下所示

1) 1)在我们使用平衡充电器的解决方案中、理想情况下需要2节固定电池吗?

2) 2)您是否有相同的替代/简单解决方案、或者您是否为相同的功能推荐了任何替代器件?

此致

Sreekanth MK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenekanth、您好!

    周三有人将返回您、我们将庆祝纪念日假期。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenekanth、您好!  

    TPS25750D 是推荐的 PD 控制器。 您对电池充电器有哪些具体要求? 但是、对于监测计和电池保护器、您必须打开单独的螺纹。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的答复。 实际上、此电池充电器适用于便携式工业计算机。 锂离子电池将固定在 计算机内部(类似于笔记本电脑)。 电源要求可能在 几瓦到30-35瓦之间有所不同。 作为一个选项、我们计划使用 USBC 快速充电器。 主板的直接系统电压可高达24V。

    您对我的第一个问题有什么意见吗?("1. 在我们使用平衡充电器的解决方案中、理想情况下需要2节固定电池吗???")

    此致

    Sreekanth MK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 bq2084的第一个问题吗? 哪个问题适用于 BQ25730?