This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:BQ25713预充电电流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103683/bq25713b-bq25713-precharge-current

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件: BQ25713

您好的团队,

我们正在使用 bq25713b,其中,在 ChargeOption0寄存器的位(2) EN_LDO 中,我已指定1 , 并且 CHRG_INHIBIT (bit 0)我已设置 0。

因此,我的怀疑是,如果我们连接的任何电池,体积更小,没有电量,但万用表中的电池电量显示为0v,所以如果我们将此电池连接到充电器,那么将自动发生从预充电到快速充电,或者我们必须设置电流 (ChargeCurrent 中的预充电和快速充电() 03/02h 手动从主机端进行)?

谢谢、

SMRUTI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户必须从主机侧手动设置充电电流寄存器。 当电池电压低于最小系统电压时、充电电流被钳位在384mA;当电池电压上升到高于最小系统电压(REG#0C)时、充电电流自动恢复至充电电流寄存器值、例如3A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

    感谢您的回复,它很有帮助,所以我现在设置了  

    BQ25713_REG_CHARGE_OPEN_0         =   0x0E、0x02
    BQ25713_REG_INPUT_VOLTAGE            =   0X80,0X1C//10496mV 是输入电压
    BQ25713_REG_MIN_SYSTEM_VOLTAGE      =   0X00、0X19 //6400mV 是最小系统电压
    BQ25713_REG_IIN_HOST、0X00、0X50          =   4000mA 是输入电流
    BQ25713_REG_MAX_CHARGE_VOLTAGE      =   0XD0、0X20 //8400mV 是最大充电电压
    BQ25713_ADC_OPTION                     =   0xFF、0xA0   

    BQ25713_REG_CHARGE_CURRENT          =   0x00、0x08//2048mA 电流  

    我们不会设置任何其他电阻器,

    因此,当我们连接一个完全放电的2节电池 时,PROCHOT 引脚变为低电平,当我断开直流电源并再次为其供电后,PROCHOT 引脚变为高电平(这是正常现象,我始终将此引脚视为高 电平)。

    那么,你能告诉你如何处理这个 PROCHOT,Pin,为什么它变成高电平和低电平吗?

    谢谢、

    Smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件内部有两个 PROCHOT 选项寄存器。 有关更多详细信息、请参阅数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

    我没有配置 PROCHOT 寄存器、

    这就是我观察到的情况

    如果我们连接完全放电的电池,然后连接直流电源,PROCHOT 引脚将变为高电平,并且它将保持高电平,除非我们移除直流电源并重新连接它,为什么会发生这种情况,有任何原因?  

    但如果我们连接正常(20%也已充电)电池,PROCHOT 引脚将始终变为低电平(这是自然现象)。

    请回答  

    谢谢、

    Smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第一种情况下、由于移除适配器、PROCHOT 被触发(置位为低电平)。 通常情况下、PROCHOT 保持高电平、如果存在适配器移除、电池移除等故障情况、则会在启用时触发低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

    如果我们尝试读取该 PROCHOT PIN,您是说它是正确的,因此在正常情况下它应该始终提供高信号,如果发生任何故障,它将提供低信号。如果我错了,请纠正我的错误?

    谢谢、

    SMRUTI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

    请回答,上一个问题。

    谢谢、

    Smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、SMRUTI、

    你是对的。 PROCHOT 引脚是 处理器热指示器的低电平有效开漏输出。 它监控适配器输入电流、电池放电电流和系统电压。 在 PROCHOT 配置文件中的任何事件被触发后、一个脉冲被置为有效。