This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:当我尝试对降压转换器建模时、我会收到收敛错误(没有自动收敛)和零分频错误(具有自动收敛)

Guru**** 2510535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105197/lm27402-when-i-try-to-model-a-buck-converter-i-receive-a-convergence-error-without-auto-convergence-and-a-divide-by-zero-error-with-auto-convergence

器件型号:LM27402

嘿、我不熟悉 PSpice (通常使用 ltspice、但我现在尝试使用 PSpice 来获取 ti)、我正在进行降压转换器仿真。 我正在使用除 Infineon 二极管之外的所有 TI 型号、这些型号可从其网站(随附)获取。 我已附加以下所有文件、我希望有人知道导致错误的原因。 我的猜测可能与电容有关、但我不确定、我找不到任何东西。 我还尝试移除了二极管以查看其原因、但错误仍然存在。 谢谢!

每当我尝试通过瞬态分析运行仿真时,都会导致有关微控制器和 MOSFET 收敛的错误(来自 TI)。 红色电线是出现收敛错误的网表:  

自动收敛-

错误(ORPSIM-15660):这些设备无法收敛
X_X1.DBD
X_X1.DDG
X_X1.DGD
X_X2.DBD
X_U2.X_A_CLKFFX.D_D10
错误(ORPSIM-15661):显示5个错误中的5个。 完整列表请参阅输出文件

对于自动收敛-

错误(ORPSIM-16550):矩阵解决方案期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数都在有效范围内。 2)尝试使用.options limit
除以0、除以
内部错误--除以零,除以
运行已中止
总作业时间(使用解算器1)= 98.69

INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

 e2e.ti.com/.../LM27402Buck.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    我建议在仿真设置>瞬态中打开"Skip Initial Transient Bias Point calculation"选项。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alejandro 的回应!  

    我在检查"跳过初始瞬态偏置点计算"时尝试过、但它仍然不起作用。 它产生了相同的误差。

    最棒的
    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    亚历杭德罗将于下星期一回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    奇怪 通过 PSpice 检查此链接。 您是否尝试过以下建议列表?

    此致、
    Alejandro