This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:电池平衡策略

Guru**** 2794665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105425/bq76920-battery-balancing-strategy

器件型号:BQ76920

我想知道何时执行无源均衡。 电池处于三种状态:

放电状态:在这种状态下、我认为不适合平衡、因为电池本身需要为负载提供能量。  此外、电池的电压在静止状态下可能是最低的、但它高于倒数第二电池的电压、并在放电状态下达到平衡初始电压差、从而导致误判。

2、静态状态:当电池处于静态状态时、其电压测量精度更高、以便了解哪些电池已达到均衡条件、从而实现更准确的无源均衡。

充电状态:此状态与放电状态相同。 当某个电池仍处于充电状态时、其电压可能会最低、但当它处于充电状态时、它会高于倒数第二电池的电压并达到平衡初始电压差、从而导致误判。



我认为、在电池静止时平衡电池是合理的、在电池进入充电和放电状态时关闭平衡电池是合理的。  优点是精度、但缺点是占用时间。

放电状态:当最低电池电压达到过放电保护电压条件时、关闭放电 MOS、然后等待电池电压升高。 如果最低电池电压未达到恢复放电电压、则开始判断最高电池电压是否达到均衡条件、如果达到该条件、则进行均衡。

在充电状态下:当最高电池的电压达到过冲保护电压的条件时、关闭充电 MOS、然后判断最高和最低电池是否达到均衡电压差的条件。 如果是、则平衡整个电池。 当最高和最低电芯之间的电压差未达到均衡电压差的条件时、打开充电、并重复此操作、直到整个电芯充满。