This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:16位 CC 范围

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105642/bq76940-16-bit-cc-range

器件型号:BQ76940

你(们)好

我的客户正在使用 BQ76940、我们在数据表中发现了一个棘手的问题:

那么、为什么我们将满量程范围设置为270mV、但建议的最大范围是200mV? 它似乎浪费了 ADC 的一些分辨率。 期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    数据表性能全部基于+/-200mV 的范围(例如、请参阅图7-3、7-4、7-5)。 在该范围之外、精度可能不会那么高。

    此致、

    Matt