This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:Quot 的反馈电压容差(&quot);图1。 TPS2373-4EVM-758 PD 前端原理图与退出;

Guru**** 2519040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105380/tps2373-4evm-758-backfeed-voltage-tolerance-of-figure-1-tps2373-4evm-758-pd-front-end-schematic

器件型号:TPS2373-4EVM-758

大家好、

我能否就 TPS2373EVM 图1 FET 桥的反馈电压容差提出问题?

IEEE 规定、在100k Ω 范围内、反馈电压必须小于2.8V。
当我们重复使用 Figure 1 FET Bridge 配置时、TPS2373EVM Figure 1 FET Bridge 能否通过反馈电压测试?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    我不确定 IEEE802.3标准中的哪一部分。TPS2373-4EVM-758通过了以太网联盟认证、这意味着经第三方认证符合 IEEE802.3.bt 标准:  

    https://ea-poe-cert.iol.unh.edu/product/181 

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师