This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:将输出电流限制从10A 增大

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105835/bq24650-increase-the-output-current-limit-from-10a

器件型号:BQ24650

各位专家:

我们的客户正在使用输入为120W 和22V 的太阳能电池板。 其电池规格为12V。 他需要设计太阳能充电控制器、因为他选择的 IC 是 BQ24560、但其电流限制为10A。 他希望增大电流限制、并要求提供一个电路来从外部增大电流限制。 请提供建议。 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    在免责声明中、我之前未测试过此设置、如果在达到调节之前禁用除一个充电器外的所有充电器、您可能能够使用并联充电(同一电池的多个充电器 IC)。 但是、我们不明确支持超过10A 的充电电流。

    此致、

    Mike Emanuel