This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:充电状态

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105758/bq24292i-charging-status

器件型号:BQ24292I

我的客户有疑问。

我确认在向充电器 IC 输入5V USB 电源时电池已充满电。
当9V 适配器电源为输入时、会出现充电终止的电压电平低于寄存器中设置的缓冲电压的现象。

当设置为 VREG 4.176V 时、当使用 USB 5V VBUS 充电时、它在大约4.158V 的电压下充满电、
当使用9V 适配器电源充电时、它在大约4.133V 的电压下充满电、充电完成。

plz 帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyong、

    您是否正在测量 IC 的 BAT 和 GND 引脚之间的电压? 这可能不同于电池端子之间的电压。

    充电完成后、电池也会向下放电、因此如果您在等待一小段时间后读取电压、这可能导致充电电压低于预期值。

    此致、

    Nick