This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:在充电器输出端添加二极管

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105143/bq24650-add-diode-at-the-charger-output

器件型号:BQ24650

您好!

我们有一个板、其主要目的是驱动两个 BLDC 电机。

该板由具有10 AH 容量的5S LiFePO4电池组供电。

该器件本身是一个机器人、静止时有一个充电站

当机器人位于充电站中时、我们使用 BQ24650为电池充电。

我们看到充电器电路有时会烧坏。

它始终在机器人工作时发生、而不是在充电循环期间发生。

我想保护充电器电路免受运行期间产生的高电压和电流的影响。

我想在充电器的输出端、电池之前添加一个二极管。

充电器是否仍能以这种方式工作?

e2e.ti.com/.../Current-design.pdf

e2e.ti.com/.../suggested-design1.pdf

e2e.ti.com/.../suggested-design2.pdf

电流设计

建议的设计1.

建议的设计2.

谢谢、

体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、您好!

    我会 尝试建议的设计1。 但是、请注意、BQ24650将从 VFB 分压器的位置调节电池电压。 换言之、如果您要为电池充满电、它将根据分压器位置对电池充满电。 您的实际电池电压将是稳压电压的二极管压降。  

    您还可以使用一个 MOSFET、该 MOSFET 向充电器方向阻断、并由充电使能引脚控制、这样电池电压就不必经过二极管压降。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike。

    请回答两个问题。

    1.为什么您更喜欢"建议的设计1"而不是"建议的设计2"、在2中、我不需要考虑二极管的正向电压。

    2.通过在输出端引入二极管,“电池不存在”功能是否仍然起作用? 我提出的问题是、似乎无法再实现流经 SRN 引脚的6mA 放电电流。 充电是否会在任何情况下启动?
    我没有电池缺失的情况、但充电器本身可以与电源连接和断开。
    在某些情况下、电池已完全放电、在这些情况下、我们会更换电池或快速启动电池、以便充电器可以恢复工作。

    最棒的

    体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、

    周三有人将返回您、我们将庆祝纪念日假期。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、等等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、您好!

    我 想说的是建议的设计2. 在这里、该设计将在二极管后面和准确的电池电压上调节电池电压。

    2.我没有试验过这样的设置,但是充电应该开始。 在电池检测中、如果没有电池、则输出电容器充电和放电。 因为那里有2x10uF、所以这应该仍然有效。 但是、SRN 引脚上的电压将是大于电池电压引脚的二极管压降。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike。
    我将在生产后对其进行设置和更新。

    最棒的

    体层器