This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:与 bq769300合作

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104236/bq78350-r1-cooperate-with-bq769300

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76930

大家好、当我使用 bq78350r1和 bq7693000为电池充电时、我不知道为什么我无法通过 SMBus 与 bq78350通信。 我通过逻辑分析仪监控 IIC 接口、发现 bq769300没有 bq78350的相应信号、78350正在不断重新启动。 更换 bq769300芯片后、一切都恢复正常。 下面是原理图。 我希望您能获得帮助。

非常感谢

e2e.ti.com/.../6052.Schematic-Prints.pdf

e2e.ti.com/.../1854.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    此电池中使用了多少节串联电池? 在连接器 J1上、似乎有5节电池? BQ76930至少需要6节电池。  

    您是否使用 BJT 晶体管进行平衡? 我认为该器件需要 FET。 最好监测 BQ76930的 REGOUT 引脚、以查看电压是否稳定、因为这会为 BQ78350供电。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    此电池组与6节电池串联。 确实有一个单独的平衡 FET、但我在这里使用 PNP 三极管。 我想知道这是不是原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我不确定这是否与您观察到的问题有关、但我之前没有使用过 PNP 二极管、因此我不知道平衡是否存在任何问题。  

    当 BQ78350不断重新启动时、您能更详细地描述一下这个问题吗? BQ76930的 REGOUT (BQ78350的 VCC 引脚)上的电源循环是否正常?  

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    REGOUT 电源尚未复位。 通过逻辑分析仪检查78350和769300的 IIC 引脚、发现769300未回复来自78350的任何数据。 目前、问题已经解决、因为注入晶体管的电流对769300造成了损坏

    感谢您的关注、祝您愉快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想确认、如何手动检查78350和769300的平衡是否已正确启用。是否可以手动操作78350以打开平衡功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吕孝端、您好。

    使用 BQ78350时、平衡功能是自主的。 因此、您必须满足平衡条件才能看到平衡已启用(检测到充电电流、电池电压高于启动电压等)。

    此致、

    Matt