主题中讨论的其他器件: UCD3138
您好!
客户正在比较 UCD3138A 和 XDPP1100 (链接如下)、并有关于磁通平衡功能的问题。
根据我的理解、UCD3138A 可以通过将 EADC 设置为峰值电流模式来实现变压器磁通平衡。 PID 滤波器是否还可以实现它? 我是否可以更详细地了解如何实施? 我认为电流模式控制本身就能够控制磁通不平衡、因为通过调整脉冲宽度、脉冲在相同的峰值电流下终止。
2. XDPP1100使用 π 型滤波器在电压模式下支持磁通平衡功能。 请 参阅以下应用手册中的3.2.4.2。 我最终想知道、也可以使用 UCD3138A 中的 PID 滤波器来实现此功能。
感谢你的善意帮助。