This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:磁通平衡功能

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105494/ucd3138a-flux-balancing-feature

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件: UCD3138

您好!

客户正在比较 UCD3138A 和 XDPP1100 (链接如下)、并有关于磁通平衡功能的问题。

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-DS_XDPP1100_V2.2-DataSheet-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d4627b830c27017b8370b4a50000

根据我的理解、UCD3138A 可以通过将 EADC 设置为峰值电流模式来实现变压器磁通平衡。 PID 滤波器是否还可以实现它?  我是否可以更详细地了解如何实施? 我认为电流模式控制本身就能够控制磁通不平衡、因为通过调整脉冲宽度、脉冲在相同的峰值电流下终止。

2. XDPP1100使用 π 型滤波器在电压模式下支持磁通平衡功能。 请 参阅以下应用手册中的3.2.4.2。 我最终想知道、也可以使用 UCD3138A 中的 PID 滤波器来实现此功能。

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Reference_board_REF_600W_FBFB_XDPP1100-ApplicationNotes-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d46270c4f93e0170ee31db4802d7

感谢你的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    这是一个好问题。 峰值电流控制可防止磁通走漏和变压器饱和。 在电压模式控制下、当磁通不平衡时、变压器可在许多周期后饱和。 但电流模式可以通过限制峰值电流来限制周期。 峰值电流由磁化电流加上输出电感器电流组成。 我想它可以允许某种程度的磁通失衡。

    UCD3138还集成了磁通不平衡功能。 它可通过外设进行配置。 请参阅特性:针对非峰值电流模式控制应用的磁通和相位电流平衡。  

    通常、对于全桥、建议使用峰值电流模式并防止磁通失衡。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您提供更多说明。 请问 您 在提到时所指的是哪份文件;  

    [~ userid="151826" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1105494/ucd3138a-fluxe-balancing-feature/4096156#4096156]\n 请参阅特性:适用于非峰值电流模式控制应用的磁通和相电流平衡。  [/报价]

    我在 UCD3138A 数据表或 TI.com 中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ella、

    我已将其发送给您的电子邮件。