This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24076:LED 未亮起

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24076, BQ24072, BQ24075, BQ24072T, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105083/bq24076-led-not-turning-on

器件型号:BQ24076
主题中讨论的其他器件: bq24072BQ24075BQ25180

我使用 的是 BQ24076RGTR。 充电时、LED2导通。 我使用的是3.7V 标称锂离子电池、因此它可以达到4.2V。当电池电压达到 4.2时、LED1应该打开、以查看电池已充满电的状态。 但在我的情况下、即使电池充满电、LED1也不会打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    欢迎使用 E2E!  

    BQ24076的电池充电电压为4.4V、这就是器件未将充电完成的原因。 BQ2407X 系列中充电电压为4.2V 的器件是 bq24072至 BQ24075、如果您能够获得它们、它们是引脚对引脚兼容的。

    同样    ,该系列中的一些器件也有 T 版本,您可以在以下网址查看:www.ti.com/.../bq24072t.pdf。 所有这些器件的电池充电电压均为4.2或4.1、比 BQ24076更适合您的应用。 唯一的区别是电池温度监测方法、该方法需要稍微更改原理图(请参阅数据表的电池温度监测部分以了解更多信息)。  

    如果不是、您需要测量电池电压并将/CE 引脚切换至高电平以停止充电。  

    如果您有兴趣、我们有去年发布的 BQ25180。 它是 bq24072系列的 I2C 可配置刷新、并包含运输模式和低 Iq 关断模式等功能。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我让 LED 右转、那么这两个 LED 在4.2V 电池下的用途是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    在这种情况下、是的、即使我们知道4.2V 电池充满电、也无法打开 LED。

    如前所述、BQ24076是4.4V 电池充电器、因此会反映充电器状态、就像连接的电池应该充电到4.4V 一样。由于它看到电池为4.2V、因此它不会在/CHG 引脚上反映这一点。

    /PG LED 用于确定电源正常状态。 /CHG 引脚用于指示电池的充电完成(对于 BQ24076、电压同样为4.4V)。

    此致、

    Anthony Pham