This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS759:负载时观察到输出压降

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105039/tps759-output-voltage-drop-observed-while-loading

器件型号:TPS759

大家好、

我们在5.5V 至5V 转换应用中使用 TPS75901器件。

在测试过程中、如果我们为 LDO 加载4.34A 电流、则输出电压会降至4.64V。 数据表中提到、线路、负载和温度范围的输出电压最大容差为3%、提供的范围为4.85V 至5.15V。

请澄清负载时输出中超出容差的压降。

谢谢、

Harish I I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、  

    是否可以共享原理图和显示此行为的示波器截图? 此外、当您加载 LDO 时、它是保持在4.64V 还是恢复到5V 输出?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    在测试模块时、我们发现问题出在电源输入侧。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢、

    Harish I I