This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030 EMI/设计问题?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105690/lmr16030-lmr16030-emi-design-issues

器件型号:LMR16030

设计的直流/直流电路如下:

输入电压范围:9V-36V;13.8V (12V 车辆)、27.6V (24V 车辆);

2.输出:最大3A/5V;

C244、C210:固态液体混合电容器、ESR:30m Ω@100kHz;纹波电流:1100mA@125℃100kHz;

L32:磁屏蔽功率电感;22uH、isat:1.8a、IRMS:1.6A、SRF:11mhz;

L37:集成式功率电感器;10uH;Isat:5.5a、IRMS:4.5A、SRF:14mhz;

C211:固态液体混合电容器、ESR:27m Ω@100kHz;纹波电流:1450mA@125℃100kHz;

其他电容器为 MLCC 和 X7R;

打扰一下:

1.电路设计和参数选择是否合理? 如何优化?

注:

答:TI EVB 设计都使用 MLCC 电容器。 我们使用大容量固体液体混合电容器;

b.在 TI 设计指南(AN-2162)中、EMI 滤波器需要阻尼电容器 CD)。 我们的设计中没有阻尼电容器。 有问题吗?

2.多个直流/直流转换器可以共享一个 EMI 滤波器吗? 当多个直流/直流转换器共享一个 EMI 滤波器时、如何设计 EMI 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    在使用不同开关频率的情况下、您需要设计 EMI 滤波器、以便将直流/直流降压转换器适当衰减到您所需的 EMI 性能。

    Elena