This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992SEVM:内部阻抗

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105308/tps22992sevm-internal-impedance

器件型号:TPS22992SEVM

大家好、  

 我有一位客户在测试后联系我们、因为他们 发现实际测量不符合规格。

 

它们在22摄氏度的室温下施加了5A 负载、输入电压为1.2V、偏置电压为5V。

它们在输入和输出之间测得的压降为70mV、这意味着内部阻抗为14m Ω、本应为8.7m Ω。

请就此提供建议吗?

谢谢。

VL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    它们是否在引脚、VIN_SNS/VOUT_SNS 测试点或 Vin/Vout 测试点之间进行了测量?

    此致、

    Kalin Burnside