This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:适用于 BQ24045且具有 BQ51051B 的电池 NTC 监控电路(Qi 充电)

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24045, BQ51051B, CSD75207W15, BQ51003, BQ51013B, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105282/bq24045-battery-ntc-monitoring-circuit-for-bq24045-with-bq51051b-qi-charging

器件型号:BQ24045
主题中讨论的其他器件: BQ51051BCSD75207W15BQ51003BQ51013BBQ25170

你好!

我正在考虑将 BQ24045 (至交流适配器)与 BQ51051B (Qi 充电)相结合、不确定电池温度监测电路(NTC)的拓扑是否正确。

根据 BQ51051B DS 第24页(图29、图中右侧的拓扑、请参阅随附的摘录)和电池温度要求、我们选择了特定的10k NTC、其 B=3435 (电池内部)。 在我们的配置中、R_1 = 200欧姆。

因此、电池 NTC 当前由 BQ51051B TS/CTRL 引脚监控

现在、我想添加对交流适配器充电的支持、并正在考虑 BQ51051B DS 第32页(图37)上的原理图建议。 在此原理图中、BQ24045 TS 引脚直接连接到电池内部的 NTC、而 BQ51051B 的 TS/TR 未连接到电池 NTC、而是由主机 MCU 控制。

理想情况下、结合 BQ24045和 BQ51051B、无论使用哪种充电器、我们都希望获得相同的温度充电特性。 此外、我们希望 避免 任何温度监测的 SW 实现。

是否可以将两个充电器的 TS 输出连接到电池 NTC? 如果是、您会推荐哪种拓扑?

或者、即使在 BQ24045正在进行电池充电的情况下、BQ51051B 也会继续监测电池温度吗? 如果是、我们能否依靠 BQ51051B 的 AD-EN 输出将输入电压输出到 BQ24045、是否应超出电池的温度限制? (前提是我们使用 CSD75207W15背对背 FET 或等效器件)

谢谢、此致

/Carl Fredrik Leanderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl

    另一种需要注意的配置是 BQ24045 + BQ51013B (或 BQ51003)。  BQ24045将始终用作充电器。  在无线充电期间、BQ51013B 将用作5V 电源、请参阅数据表图48。  此配置将更好地管理 NTC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bill!

    非常感谢您的认真回答! 很抱歉、我找不到原理图(图48)。

    它是在 BQ24045或 BQ51003数据表中还是在其他地方?

    关于 BQ51051B 的 TS/CTRL -是否正确地理解当无线充电未激活时(尽管 VBAT 足够高)它也将处于激活状态、如果是、有关电池温度的结论是否会影响 AD_EN?

    此致

    /cf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我查看的是旧版数据表。

    该图将显示在 BQ51013B 数据表第37页的图9-11中。  相同的电路将适用于 BQ51003。

    [引用 userid="332549" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forume/1105282/bq24045-battery-ntc-monitoring-circuit-for-bq24045-wing-bq51051b-Qi-charging /4095333#4095333"]*如果电池处于活动状态、并且对 VBAT/ADTRL 的温度没有足够了解、则会产生影响(如果它的结论是有效、并且它还不是如此)、并且它会对 VB51B 的无线充电/CCTRL 的温度产生影响(如果它有影响)、那么、那么、并且它是否正确、并且它的结论是正确、

    没有无线电源时、TS/CTRL 将不会通电、AD HIGH 将禁用无线电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bill!

    关于 BQ24045上的 TS 引脚-您是否确认它具有与 BQ5105X 类似的实现方式、以便我们能够:

    1)使用主机的 CTRL 功能(高电平用于发送充电完成、低电平用于发送充电故障)、和

    2)我们可以使用 NTC 计算器工具来查找 R1和 R1/R3的值(在上一个问题的原理图中)、以便针对电池充电曲线与温度实施 JEITA 标准以外的其他参数?

    (我们需要在45°C 时终止电池充电)

    此致

    /cf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    两个器件之间的 TS 跳闸点不同、45°C 热关断将很困难、以前也有过问题。

    建议查看 BQ25170该器件的 TS 支持45C、设置更简单。

    如上所述、BQ25170可与 BQ51013B 或 BQ51003良好配合使用。