This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:当输入电压接近输出(稳压)电压时、输出毛刺脉冲达到1V。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105440/tps61020-output-glitch-to-1v-when-input-voltage-approaches-output-regulated-voltage

器件型号:TPS61020

您好!

我使用的是 TPS61020稳压器。 我有一个问题会影响大约10块电路板中的1块。 我将输出设置为3.2V。 我发现、当输入接近输出时、偶尔会出现干扰、输出在大约30ms 内降至1V。 连接的是显示干扰的输出。 这会导致我的产品在发生这种情况时复位。  

参考我的原理图(随附)、C6是陶瓷电容器。 C4是钽电容器。 这是一个非常模糊的问题、我花了很长时间才发现和复制。 在任何其他输入电压下都可以正常工作。 该问题仅发生在从升压到直通的转换区域。 我的输出负载大约为50-90mA

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的联系。

    当输出电压降至1.0V 时、Vin 条件是什么? 您是否发现 Vin 上电问题? 您能在这里显示输入电压、输出电压、SW 和 IL 波形吗?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    我相信我发现了这个问题。 SW 波形上也出现毛刺脉冲、表明在稳压器(而不是稳压器本身)之前发生毛刺脉冲。

    对此表示歉意。 感谢你的帮助。

    此致

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很高兴知道这个。 如果您有任何新问题、您可以发布新主题以进行讨论。 谢谢。

    此致、

    布莱斯