This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854B:UC3854BN 替代产品

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105654/uc3854b-uc3854bn-replacement

器件型号:UC3854B
主题中讨论的其他器件:UC3854

您好、专家、

 UC3854BN 是否有任何 P2P 替代产品?

或者、如果客户可以更改布局、您是否有建议部件?

此致、

进行了比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    感谢您的查询。

    UCC3817 和 UCC3818 是 UC3854的可能的第二代 P2P 替代产品。  

    您还可以考虑 UC2854x 系列。  

    从引脚分配、封装和功能的角度来看、上述所有器件都是兼容的、但需要考虑系统级规格才能了解它们对您的特定设计的影响。如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢你

    此致、

    Harish