This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7100:UCD7100A 的差异

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD7100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103342/ucd7100-difference-of-ucd7100a

器件型号:UCD7100

您好、团队正在寻求一些信息。  

数据表显示 、UCD7100和 UCD7100A 的主要区别在于特殊的制造流程。 我们是否对此有详细信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    您能否为我们提供有关此请求的更多详细信息?

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如需补充 Don 的问题、可在质量选项卡上找到其他信息。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚伦,你好,更令人关注的是使用 A 和非 A 作为彼此的替代品的含义。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    使用任一器件都没有影响。 正如 Aaron 提到的、可以在本产品的"质量"选项卡上找到更多信息。  

    在电气上、功能上是相同的。 这两种方法都可用于客户的设计  

    此致、

    Don